We realized that your billing location is USA.
Please note that your billing address should be in the same country as your buying location. Please select one of the options:
La Période d'abonnement sera automatiquement renouvelée pour des Périodes d'abonnement successives, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre qu'elle a choisi de ne pas renouveler son abonnement au moins 60 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours. Toute Période d'abonnement renouvelée sera de la même durée que la période précédente, ou de 12 mois, la durée la plus longue des deux étant retenue. Les frais dus pour toute Période d'abonnement renouvelée sont les mêmes que ceux en vigueur à la fin de la Période d'abonnement précédente, à moins que Siemens n'informe le Client de la modification future desdits frais au moins 90 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours.
L'UCA (ou tout contrat qui lui succéderait) disponible sur la page Contrat client universel (UCA), dans sa version en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement en cours, s'appliquera à la Période d'abonnement suivante. Cependant, si votre abonnement est soumis à un contrat-cadre que vous avez conclu avec Siemens, ce contrat-cadre restera en vigueur pour toute Période d'abonnement ultérieure. Dans ce cas, les modalités de renouvellement automatique de l'abonnement stipulées dans le contrat-cadre prévaudront. Dans tous les cas, ce sont les Conditions supplémentaires en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement actuelle qui s'appliqueront à la Période d'abonnement suivante, et non les versions antérieures. Ces Conditions supplémentaires sont consultables sur la page Conditions supplémentaires.
Fourni par SIEMENS
Définissez et simulez les câbles pour les robots de manière réaliste afin de valider leur longueur, leur emplacement, les points de connexion, la courbure, la torsion, la force de contact et la collision lors de la planification des mouvements du robot et de la programmation hors ligne.
Teamcenter Share : collaboration sur le cloud
Votre abonnement comprend également l'accès à Teamcenter Share, une solution de collaboration cloud nouvelle génération de Siemens. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et attribuer des privilèges supplémentaires.
Les services cloud Teamcenter Share sont limités à 10 utilisateurs autorisés (y compris les utilisateurs invités) par projet de collaboration, sauf si le client a acheté des droits supplémentaires. L'espace de stockage indiqué ci-dessus pour Teamcenter Share vient s'ajouter à l'espace de stockage flottant de 500 Go disponible pour tout abonnement en cours. Il peut être utilisé pour tous les abonnements du client qui incluent les services cloud Teamcenter Share et qui sont assignés au même locataire. Les nombres indiqués ci-dessus concernant les utilisateurs autorisés et le stockage pour Teamcenter Share ne sont pas indiqués par quantité.
Tous les utilisateurs Teamcenter Share autorisés (sauf les utilisateurs invités) auront accès à la formation à la demande "Démarrer avec Siemens Xcelerator Academy" (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.