We realized that your billing location is USA.
Please note that your billing address should be in the same country as your buying location. Please select one of the options:
La Période d'abonnement sera automatiquement renouvelée pour des Périodes d'abonnement successives, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre qu'elle a choisi de ne pas renouveler son abonnement au moins 60 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours. Toute Période d'abonnement renouvelée sera de la même durée que la période précédente, ou de 12 mois, la durée la plus longue des deux étant retenue. Les frais dus pour toute Période d'abonnement renouvelée sont les mêmes que ceux en vigueur à la fin de la Période d'abonnement précédente, à moins que Siemens n'informe le Client de la modification future desdits frais au moins 90 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours.
L'UCA (ou tout contrat qui lui succéderait) disponible sur la page Contrat client universel (UCA), dans sa version en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement en cours, s'appliquera à la Période d'abonnement suivante. Cependant, si votre abonnement est soumis à un contrat-cadre que vous avez conclu avec Siemens, ce contrat-cadre restera en vigueur pour toute Période d'abonnement ultérieure. Dans ce cas, les modalités de renouvellement automatique de l'abonnement stipulées dans le contrat-cadre prévaudront. Dans tous les cas, ce sont les Conditions supplémentaires en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement actuelle qui s'appliqueront à la Période d'abonnement suivante, et non les versions antérieures. Ces Conditions supplémentaires sont consultables sur la page Conditions supplémentaires.
Fourni par SIEMENS
With the Notifier you carry an alarm center in your jacket pocket. Even if you are on the move somewhere: Notifier informs you like lightning about system status and sends notifications according to rules that you configure yourself.
As part of the unbeatable team of the SIMATIC App & Connector Suite, the Notifier helps to increase response times and reduce downtime by monitoring your assets and sending messages in real time – directly to the device of your choice.
Subscription including fifteen (15) notification rules.
| Fee for | ||||
| Application subscription |
Extensions (optional) | |||
|---|---|---|---|---|
| Subscriptions | Usage-based | |||
| 15 Notification Rules incl. 1 000 Notifier Email Notifications /month | 15 additional Notification Rules | 45 additional Notification Rules | 1 additional Notification Rule | |
| Price | See Order1 | See Order1 | See Order1 | See usage-based list2 |
| Billing cycle | Full amount in advance | Full amount in advance | Monthly in arrears | |
1Subscription-based pricing is set forth in the Order; 2Usage-based fees are set forth in the Price List for Offerings with Usage-based Fees available at https://plm.sw.siemens.com/en-US/insights-hub/resources/product-sheets/
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555, 90475 Nuremberg
Learn more about our SIMATIC apps