We realized that your billing location is USA.
Please note that your billing address should be in the same country as your buying location. Please select one of the options:
L’abbonamento si rinnoverà automaticamente per i periodi successivi, a meno che una delle parti non comunichi all’altra la disdetta almeno 60 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso. Qualsiasi Periodo di abbonamento rinnovato avrà la stessa durata del periodo precedente o 12 mesi, a seconda di quale sia il maggiore. Le tariffe per qualsiasi Periodo di abbonamento rinnovato saranno uguali a quelle in vigore alla fine del Periodo di abbonamento precedente, a meno che Siemens non comunichi al Cliente tariffe future diverse almeno 90 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso.
L’UCA (o eventuali termini successivi), disponibile in Universal Customer Agreement (UCA) nella versione in vigore 60 giorni prima della scadenza del Periodo di abbonamento in corso, si applicherà al Periodo di abbonamento successivo. Tuttavia, se l’abbonamento è regolato da un contratto quadro stipulato con Siemens, tale contratto quadro continuerà ad essere applicato per ogni Periodo di abbonamento successivo e prevarranno i termini di rinnovo automatico per l’abbonamento specificati in tale contratto quadro.
In tutti i casi, al posto di qualsiasi versione precedente dei Termini supplementari, per il successivo Periodo di abbonamento si applicheranno i Termini supplementari applicabili disponibili nella pagina Termini supplementari nella versione in vigore 60 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso.
I termini e le condizioni aggiuntivi concordati nel modulo d'ordine iniziale (compresi i termini specifici del prodotto), così come i termini di pagamento concordati, rimarranno in vigore per qualsiasi successivo Periodo di abbonamento.
Fornito da SIEMENS
Il software Solid Edge è un sistema di progettazione 3D completo, che usa la tecnologia sincrona e la modellazione convergente per velocizzare la progettazione e le revisioni e consentire un maggiore riutilizzo. Con CAD 3D, simulazione e gestione dei dati, Solid Edge aiuta le aziende a progettare meglio e a completare i progetti più velocemente.
Solid Edge Foundation comprende:
Teamcenter Share: collaborazione Basata Sul Cloud
Il tuo abbonamento include anche l'accesso a Teamcenter Share, una soluzione di collaborazione di prossima generazione basata su cloud di Siemens. Grazie a funzionalità che includono l'archiviazione centralizzata e sicura e la condivisione basata su indirizzi e-mail, Teamcenter Share ti consente di collaborare in modo semplice, immediato e sicuro con colleghi, partner e clienti. Ti verrà fornito un Enterprise Cloud Account (ECA) affinché gli amministratori possano accedere a Teamcenter Share e delegare ulteriori privilegi.
Per i servizi cloud Teamcenter Share si applica una limitazione di 10 Utenti Autorizzati (inclusi gli utenti ospiti) per progetto di collaborazione, a meno che il Cliente non abbia acquistato titolarità aggiuntive. Qualsiasi volume di spazio di archiviazione sopra indicato per Teamcenter Share è incrementale rispetto allo spazio di archiviazione mobile di 500 GB disponibile per l'utilizzo in tutti gli abbonamenti correnti del Cliente che includono i servizi cloud Teamcenter Share e che sono assegnati allo stesso tenant. I numeri sopra indicati per gli Utenti Autorizzati e lo spazio di archiviazione per Teamcenter Share non sono elencati in base alla quantità.
Ad eccezione degli utenti ospiti, tutti gli utenti autorizzati dei servizi cloud Teamcenter Share riceveranno l'accesso alla formazione on-demand "Getting Started with Siemens Xcelerator Academy" (LAAS49000) sul portale Siemens Xcelerator Academy.
Utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona riesco a eseguire molte più iterazioni di quanto non riuscissi a fare in precedenza. In questo modo si riduce il costo del prodotto, oltre al peso del prodotto stesso. Le prestazioni invece aumentano e la garanzia dura molto più a lungo. La qualità ne beneficia, noi ne beneficiamo, come pure i margini di profitto.