We realized that your billing location is USA.
Please note that your billing address should be in the same country as your buying location. Please select one of the options:
L’abbonamento si rinnoverà automaticamente per i periodi successivi, a meno che una delle parti non comunichi all’altra la disdetta almeno 60 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso. Qualsiasi Periodo di abbonamento rinnovato avrà la stessa durata del periodo precedente o 12 mesi, a seconda di quale sia il maggiore. Le tariffe per qualsiasi Periodo di abbonamento rinnovato saranno uguali a quelle in vigore alla fine del Periodo di abbonamento precedente, a meno che Siemens non comunichi al Cliente tariffe future diverse almeno 90 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso.
L’UCA (o eventuali termini successivi), disponibile in Universal Customer Agreement (UCA) nella versione in vigore 60 giorni prima della scadenza del Periodo di abbonamento in corso, si applicherà al Periodo di abbonamento successivo. Tuttavia, se l’abbonamento è regolato da un contratto quadro stipulato con Siemens, tale contratto quadro continuerà ad essere applicato per ogni Periodo di abbonamento successivo e prevarranno i termini di rinnovo automatico per l’abbonamento specificati in tale contratto quadro.
In tutti i casi, al posto di qualsiasi versione precedente dei Termini supplementari, per il successivo Periodo di abbonamento si applicheranno i Termini supplementari applicabili disponibili nella pagina Termini supplementari nella versione in vigore 60 giorni prima della fine del Periodo di abbonamento in corso.
I termini e le condizioni aggiuntivi concordati nel modulo d'ordine iniziale (compresi i termini specifici del prodotto), così come i termini di pagamento concordati, rimarranno in vigore per qualsiasi successivo Periodo di abbonamento.
Fornito da SIEMENS
SIDRIVE IQ Fleet Package 1 Shared Asset increases the number of instances in your MindSphere tenant by 1 and enables you to receive 1 shared SIDRIVE IQ Fleet asset from another collaboration MindSphere tenant.
By using extended MindSphere Cross Tenancy functionality, a standard SIDRIVE IQ Fleet asset can be shared with other tenants. The sharer remains the asset and data owner.
However, both parties, the sharing and receiving tenant, do see the complete data and information set of the shared asset and are able to create and modify logbook entries.
A pre-requisite for receiving an asset is a collaboration between the involved MindSphere tenants.
Shared assets can e.g. be used as base for maintenance / service business models between partners and end users where both parties need to have access to the data.
The full asset information will only be seen in the SIDRIVE IQ Fleet dashboard. All other MindSphere apps within the receiving tenant do only have access to the time series data.
Instead of using this package, available MindSphere instances can be used.
The subscription automatically renews with a subscription term of 12 months. See the Product Sheet for further details.
MindSphere Resources upgrade (optional) | SIDRIVE IQ Fleet Package 1 Shared Asset |
---|---|
Fee | €1,001 /month |
Asset Instances | 1 |
1If a fee is displayed in a different currency on the product detail page of SIDRIVE IQ Fleet Package Basic on http://www.mindsphere.io/store in your country of residence at the date of activating any of the upgrades described herein, such displayed fee will be charged.
General Information
SIDRIVE IQ Fleet
SIMOTICS CONNECT 400
Sales Contact
Please contact your local Siemens Low Voltage Motors representative.
Support