We realized that your billing location is USA.
Please note that your billing address should be in the same country as your buying location. Please select one of the options:
La Période d'abonnement sera automatiquement renouvelée pour des Périodes d'abonnement successives, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre qu'elle a choisi de ne pas renouveler son abonnement au moins 60 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours. Toute Période d'abonnement renouvelée sera de la même durée que la période précédente, ou de 12 mois, la durée la plus longue des deux étant retenue. Les frais dus pour toute Période d'abonnement renouvelée sont les mêmes que ceux en vigueur à la fin de la Période d'abonnement précédente, à moins que Siemens n'informe le Client de la modification future desdits frais au moins 90 jours avant la fin de la Période d'abonnement en cours.
L'UCA (ou tout contrat qui lui succéderait) disponible sur la page Contrat client universel (UCA), dans sa version en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement en cours, s'appliquera à la Période d'abonnement suivante. Cependant, si votre abonnement est soumis à un contrat-cadre que vous avez conclu avec Siemens, ce contrat-cadre restera en vigueur pour toute Période d'abonnement ultérieure. Dans ce cas, les modalités de renouvellement automatique de l'abonnement stipulées dans le contrat-cadre prévaudront. Dans tous les cas, ce sont les Conditions supplémentaires en vigueur 60 jours avant l'expiration de la Période d'abonnement actuelle qui s'appliqueront à la Période d'abonnement suivante, et non les versions antérieures. Ces Conditions supplémentaires sont consultables sur la page Conditions supplémentaires.
Essayer gratuitement
En savoir plus sur Solid Edge
Solid Edge est un portfolio d'outils logiciels abordables, faciles à déployer, à maintenir et à utiliser qui font progresser tous les aspects du processus de développement de produits - conception mécanique et électrique, simulation, fabrication, documentation technique, gestion des données et collaboration basée sur le cloud. Développé sur les technologies de pointe de Siemens, Solid Edge fournit l'approche la plus innovante et la plus complète pour le développement de produits pour le marché grand public.
Solid Edge Harness Design, prérequis système:
Windows 10 Enterprise ou Professional (64 bits seulement) version 1709 ou ultérieure (recommandé)
Les serveurs Solid Edge Electrical Designsont pris en charge dans les environnements suivants:
Fourni par SIEMENS
Solid Edge Harness Design est un environnement de conception graphique pour la création de dessins de faisceaux et de planches à clous, utilisable aussi bien pour la production en interne que pour la fabrication sur mesure. Avec une interface utilisateur intuitive qui facilite la conception de faisceaux, le logiciel automatise de nombreuses tâches.
Par exemple, les tables de connecteurs sont automatiquement remplies au fur et à mesure que les fils sont ajoutés, que les bornes sont sélectionnées et que les tables de fils sont générées. Un puissant sélecteur de pièces configure et sélectionne automatiquement les bornes, les joints et les fils pour chaque connecteur, ainsi que les tolérances pour les extensions et les éjections. Cela a pour effet d'accélérer l'étape de conception de faisceaux tout en évitant les problèmes traditionnellement liés à ce processus.
Une fois le faisceau terminé, de puissantes fonctions de génération de rapports peuvent être utilisées pour créer la documentation nécessaire à la fabrication. Les rapports sont générés directement à partir du dessin de conception, qui garantit la rapidité et l’exactitude de l’information. Les délais de production sont considérablement réduits, ainsi que les erreurs de fabrication.
Solid Edge Harness Design est doté d'une multitude de référentiels de pièces et modèles, qui permettent la sélection automatique des pièces, ainsi que des fiches et des joints pour chaque connecteur. La bibliothèque contient plus de 4 000 pièces industrielles parmi les plus utilisées.
Les bibliothèques de symboles et de pièces de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et de l'American National Standards Institute (ANSI) sont également prises en charge. Les schémas d'échelle ANSI sont adaptés aux normes de dessin ANSI, ce qui est particulièrement utile lors de la conception de machines.
Combinés à l'environnement de Solid Edge 3D Design, Solid Edge Wiring Design et Solid Edge Harness Design offrent aux entreprises la possibilité d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits, sans aucun compromis sur la qualité. Une fois déployé, Solid Edge Wiring Design automatise le flux de données de câblages dans Solid Edge Harness Design.Associé à Solid Edge Electrical Routing, cette solution unique permet une mise à jour dynamique, interactive et une localisation croisée entre les domaines de CAO électrique et CAO mécanique, ce qui a pour effet de réduire les erreurs de conception et les temps de développement. Les modules électriques de Solid Edge sont disponibles individuellement ou dans une solution groupée.
Votre abonnement comprend également l'accès à Xcelerator Share : la solution de collaboration cloud nouvelle génération de Siemens. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Xcelerator Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients.
Teamcenter Share : Collaboration Basée Sur Le Cloud
Votre abonnement comprend également l'accès à Teamcenter Share, une solution de collaboration cloud de nouvelle génération de Siemens. Avec des fonctionnalités telles qu'un stockage centralisé sécurisé et un partage basé sur des adresses e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément, en toute sécurité et facilement avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et déléguer des privilèges supplémentaires.
Pour les services cloud Teamcenter Share, une limitation de 10 utilisateurs autorisés (y compris les utilisateurs invités) par projet de collaboration s'applique, sauf si le client a acheté des droits supplémentaires. Tout volume d'espace de stockage indiqué ci-dessus pour Teamcenter Share s'ajoute au stockage flottant de 500 Go disponible pour une utilisation sur tous les abonnements actuels du Client qui incluent les services cloud Teamcenter Share et qui sont attribués au même locataire. Les numéros indiqués ci-dessus pour les utilisateurs autorisés et le stockage pour Teamcenter Share ne sont pas répertoriés par quantité.
À l'exception des utilisateurs invités, tous les utilisateurs autorisés des services cloud Teamcenter Share auront accès à la formation à la demande « Premiers pas avec Siemens Xcelerator Academy » (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.